请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22991 工具与软件:
您好!
我们在设计中使用了 TPS22991负载开关。 我们将引脚配置为在一定的延迟后变为高电平。 通过在 ON 引脚的输入端提供 RC 延迟、我们使用的延迟约为1秒。 因此、只有在引脚上 提供中断 1秒后、输入电压应出现在输出端。 输入电压为3.3V。 我们的微控制器需要3V3才能完全开启、并且在实施该电路以开启微控制器时、微控制器不会开启。 当我探测 VIN 和引脚上的信号时、我观察到输出约为3V、只有在很短的时间后才完全达到3.3V。 另外、我观察到配置为 ON 引脚的延迟没有生效。 请帮助我们解决这个问题。
请查看随附的使用原理图和探测的信号。