This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:过压保护阈值范围

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442213/tps25983-over-voltage-protection-threshold-scope

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS25948

工具与软件:

在  TPS25983数据表中过压保护上升阈值的最小电压= 1.1V。 因此+0.04V -0.11V 范围的误差看起来 可疑、并且非常大。 其他 eFUSE 具有较小的偏斜、例如 TPS25948具有+0.03V 至0.02V。  下表中的参数是否 正确?  

此外、下一行中的 uA 电压单位发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Szymon:

    Unknown 说:
    此外、下一行中的 uA 电压单位发生变化。

    我们知道这个拼写错误。

    [quote userid="520670" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442213/tps25983-over-voltage-protection-threshold-scope 下表中的参数是否 正确?  [报价]

    我会仔细检查字符数据。

    此致、
    Arush