This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:输入缩短为输出的可能方式(零占空比状态?)

Guru**** 2502805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445549/tps61230-possible-ways-the-input-is-shortened-to-the-output-zero-duty-cycle-state

器件型号:TPS61230

工具与软件:

你(们)好

我希望了解、如果输入电压低于输出电压(Vin<Vout)、该器件是否可能将 Vout 缩短到 Vin 且电流从输出端流向输入端?  
根据这里的数据表和先前的问题、根据所述、只有 Vin>Vout 时才会发生这种情况。 因此、我想确保输入电压<输出 电压不会发生。  

例如:Vout = 4V (从其他电源获取)。 VIN = 2.8V (由电池供电)。 4V 是否可以为电池充电?

BR
以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列:

    该 IC 不允许反向电流。 如果检测到反向电流、我们的 ZCD 逻辑将关断高侧 MOSFET。 因此、没有负电流来为电池充电。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Travis、

    如果 VIN>VIN, VOUT 而不是再次变为低电平,那么 VIN>VIN,这也是正确的吗?
    我们做了下一个测试:Vout=4V 由另一个电源不断地。 转换器的 Vnom 也是4V。  
    VIN 从3V 开始、然后在几秒钟内增加到4.2V、然后我们再次将其降到3V (来自电源)。
    但我们看到输入保持在4V 电平、因此我认为反向电流确实会从流出并流至 IN。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列:

    当 VIN>VIN> VOUT 时、我们的器件进入直通模式。 进入直通模式后、 Vin 和 Vout 会短路、因此无论 Vin 是什么电源、Vin 都保持为4V。  进入直通模式后、ZCD 逻辑不起作用。

    此致、

    Travis