This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:TPS62A02DRLR

Guru**** 2581015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445034/tps62a02-tps62a02drlr

器件型号:TPS62A02

工具与软件:

在我的应用中、我将使用两个直流/直流转换器。 一个用于3.3V 输出、另一个用于3.8V 输出。 我已经为两个输出进行了相应的计算、它们如下所示。

  1. 3.3V 输出
  • 输入电压 VIN 为5V。需要3.3V 的输出电压 VOUT、且最大电流 IOUT 为1500 mA。 R2 = 100 kΩ(不建议采用较高的值)。
    通过应用其相应的方程而获得:

  • 为了选择 LC 电路来获取 VOUT 输出端所需的值:TPS62A02DRLR 将在输入电压 VIN = 5V 时供电、并在 VOUT = 3.3V 时供电。因此、占空比将为:

  • 建议的纹波为 ΔiL (%)= 20%。 但是、对于此应用、需要更小的值、即输出端需要 ΔiL (%)≤20%的纹波。 因此、输出的电感值将如下所示:

TPS62A02DRLR 需要提供电流变化为 IOUT = 1500 mA 的输出电流:

  • 对于此应用、需要在输出端使用较小的值、即 ΔVO (%)≤0.001 %→的纹波实际上没有变化≈常数。 因此、输出的电容值将如下所示:

TPS62A02DRLR 需要在电压变化下提供 VOUT = 3.3V 的输出电压:

  • 至于输入电容、应使用47 μF 电容。
  • 针对 TPS62A02DRLR 执行转换所需的总功率和电流:

           2.  3.8V 输出

  • VIN 输入电压为5V。所需的 VOUT 输出电压为3.8V、最大 IOUT 电流为2000 mA。 R2 = 100 kΩ(不建议采用较高的值)。
    通过应用其相应的方程而获得:

  • 为了选择 LC 电路来获取 VOUT 输出端所需的值:TPS62A02DRLR 将在输入电压 VIN = 5V 时供电、并提供 VOUT = 3.8V 的电压。因此、占空比将为:

  • 建议的纹波为 ΔiL (%)= 20%。 但是、对于此应用、需要更小的值、即输出端需要 ΔiL (%)≤20%的纹波。 因此、输出的电感值将如下所示:

TPS62A02DRLR 需要提供电流变化为 IOUT = 2000 mA 的输出电流:

  • 对于此应用、需要在输出端使用较小的值、即 ΔVO (%)≤0.001 %→的纹波实际上没有变化≈常数。 因此、输出的电容值将如下所示:

需要使用 TPS62A02DRLR 来提供电压变化为 VOUT = 3.8V 的输出电压:

  • 至于输入电容、应使用47 μF 电容。
  • 针对 TPS62A02DRLR 执行转换所需的总功率和电流:

获得的电阻器、电容器和电感值是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    输入电容器的电阻值、电感和值都可以。 输出电容值为高电平。 我建议进行波特图测量并验证稳定性。 或者、如本应用手册"将滤波器与直流/直流降压转换器一同使用"中所述、添加第二级输出滤波器。

    我认为您还应该评估 TPS62A03、它在所需的负载电流下具有更高的效率。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出电容器值有点高、那么47uF 更合适吗?

    根据直流/直流转换器的数据表、它将处于建议范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    47µF 输出电容器就可以了。

    此致、

    Andreas。