请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22996 工具与软件:
您好!
请查看以下原理图并建议所需的更改。 我们已将 VCC_3V3连接到 VIN1和 VIN2。 VOUT1和 VOUT2为单独的 SFP/QSFP 连接器供电。
在应用期间、我们不会在任何时候将引脚拉低。 负载开关用于为 SFP 和 QSFP 供电。 该器件是否与给定应用兼容?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
请查看以下原理图并建议所需的更改。 我们已将 VCC_3V3连接到 VIN1和 VIN2。 VOUT1和 VOUT2为单独的 SFP/QSFP 连接器供电。
在应用期间、我们不会在任何时候将引脚拉低。 负载开关用于为 SFP 和 QSFP 供电。 该器件是否与给定应用兼容?