This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:Rdson 和电压降问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445844/tps62a02-rdson-and-voltage-drop-question

器件型号:TPS62A02

工具与软件:

大家好、团队成员:

当温度达到80℃?时、高侧和低侧的 Rdson 将增加多少

当输入为3.5V、输出电流= 250mA 至500mA、温度= 80℃?时、TPS62A02是否能够保持3.3V 输出

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我没有 RDSon 数据、但根据验证数据、可以在给定条件下保持3.3V 输出。 FPWM 器件型号显示了最佳性能。

    此致、

    Andreas。