This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333-Q1:TPS610333-Q1

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445867/tps610333-q1-tps610333-q1

器件型号:TPS610333-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:  

我们将使用 TPS610333QDRLRQ1将其从3V3升压到5V、电流输出负载 高达0.21A

驱动器元件  

我们观察到2种行为、根据所选的配置模式、这些行为不是预期行为  

1路输出电压纹波约为170mW、我们的目标低于100mV

2 -在电感器测试点捕获的开关频率中的较大过冲和下冲  

您能否检查原理图和设置值、并为我们提供以下目标的良好配置和纠正值:  

-将输出电压纹波降低到100mV 以下

-消除开关频率中的下冲和过冲(电感器)?

感谢您发送编修  

此致、  

Karim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim 先生、您好!

    原理图看起来不错、我怀疑大纹波和大 V/UV 是由于测量方法不当而引入的。

    要实现超精确的无噪声测量、应在 SW 节点引脚/ VOUT 节点引脚和 IC 上的电源 GND 引脚之间使用低电感探头。

    有关正确的测量方法和仔细检查的更多详细信息、请参阅这两个答案。

    了解 SW 节点的绝对最大额定值

    测量和了解升压转换器的输出电压纹波

    您还可以将 d/s 中的波形作为参考。

    此致、

    Nathan