This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:Efuse ILIM 精度

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445577/tps1641-efuse-ilim-accuracy

器件型号:TPS1641

工具与软件:

大家好、

我正在开发一种需要使用电子保险丝的电路板。 为此、我决定使用 TPS16413DRCR (锁存版本)电子保险丝。  

该器件似乎可以正常工作、但电流阈值似乎高于应用数据表中报告的公式后产生的阈值。

值如下:

CdvdT= 100nF;

Cidle= 22nF;

Riocp=8.2k

RLIM=6.8k

使用这些值以及根据公式、I 应得出 ILIM=1.45A 且 IOCP=2.01A。问题是、当我在有源负载缓慢增大电流的情况下测试电路时、电子保险丝会在1.72A 处跳闸  

实际 ILIM 似乎比公式中的理论值高20%。  有人能在这个问题上帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    您使用的是哪种负载?

    是电阻负载还是电子负载?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    我使用的是 eLoad。 我已经在其他线程上看到了这个答案,但我不明白为什么回放有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    电子负载通常作为恒流源或灌电流运行、以获取具有固定可编程值的电流。

    处于电流限制状态的电子保险丝也用于充当电流源。 这就像是以不同的值串联两个电流源。

    最好检查电阻负载以进行评估。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    我还尝试使用电阻负载、但电子保险丝的行为仍然相同。 我认为目前最好的解决方案是将电阻器值增加20%以对误差进行补偿。