This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:振荡器

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445984/tps92692-q1-oscillator

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

内部振荡器的精度和温度特征是什么?

基于此、估算出的精度为+/- 12.5%。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 这是正确的。  这些规格为最小值(最大值)、基于规格页面中列出的测试条件。