This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:请推荐更合适的材料

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445420/lm27762-please-recommend-a-more-suitable-material

器件型号:LM27762
Thread 中讨论的其他器件: TPS65131-Q1

工具与软件:

TI 人好

我的客户需要一个 具有+-6V 输出和电流大于 和 至少150mA 输出的电荷泵作为 LCD 电源,您有什么建议吗?

我看到  LM27762仅具有+-5V 输出。 您能对 +-6V 输出器件提供一些建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

    感谢您使用 E2E。

    我认为此用例需要中输入电压器件。

    此应用计划的输入电压是多少?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为3.3或5V。

    我看到 TPS65131-Q1正常运行。 在本例中、这是最佳选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    感谢您的反馈。

    此输入电压范围需要一些升压转换器、因为它低于所需的输出电压。

    TPS65131-Q1已经是合适的器件了。

    但会将您与 Display Power 团队的专家建立联系、以便获得更好的支持。 (我仅支持降压转换器。)

    您是否需要符合汽车标准的器件?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    TPS65131-Q1在这方面是一个不错的选择。

    BR

    Patrick