This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143和放大器;LM5148提供5V/60A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444309/lm5143-lm5143-lm5148-for-5v-60a

器件型号:LM5143
Thread 中讨论的其他器件: LM5148LM5190

工具与软件:

你(们)好

我无法 在 LM5143和 LM5148的数据表中找到关键字"CC 或恒定电流"

如果这两个部件支持该功能

需要如下规格

1.Vin =24V 或48V

2.Vout = 5V/30A、5V/60A

谢谢