This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143的绝对最大电压

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1, LM5143, LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445804/lm5143-q1-absolute-max-voltage-of-lm5143

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143LM5137F-Q1、LM5137-Q1

工具与软件:

您好!

在 LM5143的数据表中、绝对最大输入电压(Vin 至 PGND)为+70V。  我能知道 IC 能够承受+70V 的绝对最大电压的时间(瞬态条件)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragul:

    我们不建议超过工作最大值65V、尤其是因为这也是 SW 电压最大值。 如果您需要更高的额定电压、请考虑 LM5137-Q1 (我们目前有功能安全版本 LM5137F-Q1、在线提供)。

    此致、

    TIM