This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:电流阱为5V

Guru**** 2512015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438735/lm3697-seeing-5v-on-the-current-sink

器件型号:LM3697

工具与软件:

嗨、大家好!

我们正在驱动7个 LED 灯串、输出电压约为24V。 我们的接收引脚读数为5V、我们认为某种类型的寄存器设置是关闭的... 您以前见过这个吗?

我们的担心是会在灌电流的5V 引脚上燃烧一些不必要的电力

谢谢!

Cameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    它们的寄存器设置为0x1A 是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值0x02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我也可以看看他们的原理图吗? 还请检查0x19的寄存器设置。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、帕特里克!  

    我得到了更多的数据:  

    寄存器0x19被设置为0x03 (00000011b)–但我认为它应该被设置为0x01 (00000001b)、所以我们现在要进行该更改;请确认我的理解是正确的?

    我将通过电子邮件发送相关的 PCB 原理图

    显示屏背光具有单串(7个) LED、总 Vf≈19.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    是的、请将0x19寄存器设置为0x01、让我知道该问题是否未解决。

    BR

    Patrick