This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041C:PSPICE 模型错误

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444754/lm4041c-wrong-pspice-model

器件型号:LM4041C
Thread 中讨论的其他器件:LM4040

工具与软件:

嗨、团队:

我在 LM4041/LM4040 ADJ 基准 IC 方面存在问题。

当阳极未直接接地时、这些芯片的所有 PSpice 模型似乎都是错误的。

我添加了一个 PSPICE 项目、其中 LM4041 与一个电阻器串联。  如果电阻器连接到阳极、则上的压降为1.36V;如果连接到阴极、则 IC 上的压降为1.23V。 显然、压降应保持不变、 不应取决于电阻的放置位置(上部或下部位置)。

这显然是 模型中的一个误差。

e2e.ti.com/.../PSPICE_5F00_LM4040.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    感谢您分享您的发现!

    我们将研究该问题。

    在一般应用中、我们建议在原理图中使用 RL3来设置通过路径的电流。

    此外、还建议使用下面数据表中的图7-3之类的配置。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li