This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:使用不同感应电阻器时的电量计校准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445964/bq27220-calibration-of-gauge-when-using-a-different-sense-resistor

器件型号:BQ27220
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我正在对我们公司正在开发的一款新产品使用 BQ27220、这些天我都在尝试使用 BQ27220EVM744对其进行校准。

bqStudio 工具帮助我校准电压和电流感应。

我注意到 CC Gain 和 CC delta 寄存器是存储在校准 DataRAM 中的"浮点"值、但奇怪的是、这些值在校准 OTP 或 ROM 中不存在。

1) 1)为什么 CC Gain 和 CC delta 寄存器仅存在于数据 RAM 中?

2)如果我通过写入自己的值来修改它们,如何确保它们将被维护以供将来使用测量仪表 IC ?

3)这两个值的公式和含义是什么? 这似乎是一种对数增益,但不是真的确定...

  今天、我们在设计中使用40m Ω 感应电阻器、而不是10m Ω、您能否说明 CC 增益和 CC 差值将如何影响正确的电流寄存器读数(0xC 电流寄存器)?

   我看到 bqStudio 现在报告说、在使用该40m Ω 进行校准后、CC 增益为0.0607值、但刻度对我来说非常奇怪、请确认实值格式和刻度的含义。

此致