This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:当使用多个连接的开发板上的屏蔽以太网电缆时、检测和分类不起作用

Guru**** 2528430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443687/tps23882b-detect-and-classification-does-not-work-with-shielded-ethernet-cable-on-dev-board-with-more-than-one-connection

器件型号:TPS23882B

工具与软件:

我们最近已从4端口 ADI PSE 移至8端口 TPS23882B PSE。

我们的新原型使用 TPS23882B 的8个端口中的6个、只要我们使用 Cat5e/Cat6电缆来连接 PoE 端口、它们就可以正常工作。 一旦我们使用屏蔽电缆(即6A 类)连接多个 PD、但是 TI PSE 在半自动模式下无法正确检测到 PD。

我们已经为此产品购买了 TI 开发板、并使用两个开发板随附的 TI 软件验证了相同的结果。 如果我们连接一个 Cat6A 都是正常的、但只要我们连接多个 PSE、就会检测到随机 PD (高、低或短路电阻)、并且永远不会验证检测/分类。 所有电缆均为50英尺。

我们的应用需要千兆位以太网、因此屏蔽电缆非常重要。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里添加一些来自 TPS2388x GUI 工具的屏幕截图、以显示我们看到的 Cat6A 电缆的情况示例。

    连接一个 PD 后:

    在连接了两个 PD 的情况下:

    请注意、检测到的一个的电阻已增大、而另一个 PD 的电阻已下降到非常低的水平。 较低的电阻似乎也会波动、有时报告为短路或更高、大约为12k Ω。 测量的电流也降至0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nureva、您好!

    感谢您发送编修!

    此故障是否仅在半自动模式或自主模式下发生? 如果仅处于半自动模式、您能否告知我固件/SRAM 版本是什么?   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了自主模式、发现了相同的故障。 如果在启动时插入了两个 PD、则两个 PD 都不会上电。 但是、如果只有一个 PD 插入、它会成功上电。

    在固件版本方面、我不确定 TPS2388x GUI 中何处显示了固件版本、但我点击了"Reset Factory Firmware"按钮、因此应该将其重置为任何出厂版本。

    看起来 SRAM 版本为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    现在我们应该有版本3。 让我检查一下如何为客户获取最新版本、并在感恩节后的一周内返回给您。

    请稍后尝试加载0x03 SRAM 版本。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您能授予我访问最新固件的权限、那我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Noah、

    我曾尝试向内部团队了解如何获取访问权限、但今天很多人都在使用 Time Bank。 我会在感恩节过后回到你身边。 愉快的假期!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diang、我只是想在这里再次跟进、看看 Noah 是否能够访问固件? 感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我会通过电子邮件与您联系。 请帮助与诺亚分享。  

    此致、

    Diang