请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972 工具与软件:
你(们)好
芯片的16个电芯采集通道 未 与 电芯完全连接、 并且 与 电芯连接的电压采集引脚 未 短路。 在 正常 情况下、 读取的电压值 应该 是 但 在 测试中 我们 发现 有时 读取的电压值 是 65535mv。 为什么会 这样? 这是 因为 收集到的 电压 为 -1mV 、这 会导致 总 电压 值 从 0 变为 0xFFFF