This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:用于短路处理的电压采集通道、读取通道的电压值为65535m

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445453/bq76972-the-voltage-acquisition-channel-of-the-cell-for-short-circuiting-processing-the-voltage-value-of-the-read-channel-is-65535m

器件型号:BQ76972

工具与软件:

你(们)好
       芯片的16个电芯采集通道  未   与  电芯完全连接、 并且      与  电芯连接的电压采集引脚  未 短路。  在 正常 情况下、    读取的电压值 应该 是   但 在  测试中 我们 发现  有时    读取的电压值 是 65535mv。  为什么会  这样?   这是 因为  收集到的 电压 为 -1mV 、这 会导致  总 电压 值   从 0 变为 0xFFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    通常、使用子命令后返回0xFFFF 意味着子命令尚未完成操作、您需要在写入子命令后添加至少2ms 的等待时间。 如果读取-1电压、也有可能返回0xFFFF。

    此致、
    Alexis