This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75451B:我需要访问 SN75451B 的 SPICE 文件

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75451B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443451/sn75451b-i-need-to-access-the-spice-file-of-sn75451b

器件型号:SN75451B

工具与软件:

我需要在不同的电压电流温度值下测试集成电路。 无法找到 Spice 文件。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    SN75451B 没有 PSpice 模型。 最小/最大参数位于数据表中、如果您需要特定测量、我们建议您在系统中对其进行研究或制作单独的电路板进行测试、因为我们也没有此器件的 EVM。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不能让 TI 工程师为没有模型的组件创建 Spice 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enes、

    我们 没有创建 SPICE 模型的任何计划。 如果您对器件有任何具体问题、请随时提问。

    此致、
    TIM