This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:如果要完全复位芯片、我应该怎么做?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445441/bq76972-what-should-i-do-if-i-want-to-reset-the-chip-completely

器件型号:BQ76972

工具与软件:

你(们)好

我 将    REG1的输出设置 为 5V 、将    REG2的输出设置为  0V 至 1.8V。  然后、   将 RST_SHUT 引脚上    拉300ms 并 下拉。     REG1的输出   从 5V 更 改为  默认的 3.3V、 但    REG2的输出  仍为 1.8V。

 这是否 是 由于      RST_SHUT 引脚  上拉 持续时间  小于 一 秒引起的部分复位所致?

    如果  要     完全复位芯片、我该怎么办?  是否   要     通过     上拉 RST_SHUT 引脚   超过 1 秒 以 进入 SHUTDOWN  模式、  然后 重新唤醒 它来实现完全复位?