This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:关断

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419412/bq40z60-shutdown

器件型号:BQ40Z60
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我使用的是 BQ40z60、但在运行关断模式时遇到问题。  

当适配器拔下节奏且我们的 MCU 检测到该问题并发送 Shutdown 命令时、就会出现该问题。 如果使用该器件的客户在2秒内将充电适配器插回、则 BQ40z60将进入即使存在充电适配器并提供正常充电电压、也不会为电池充电的模式。 在这种情况下、客户可能会让适配器保持插入状态(因为他们假定器件在充电)、但 BQ40z60允许电池为 VSYS 供电并甚至在低于内部关断电压时放电、因此4芯电池电量耗尽、没有保护。 这会导致我们的器件在现场出现故障。  

我们使用关断模式通过串行链路上发送适当的命令来关闭器件、这在大多数情况下都能可靠地工作。 然后、我们通过插入充电适配器或按下可为"19V"网络提供电池电源的按钮来唤醒器件。 这一切都可以很好地唤醒 BQ40z60、进而启用 VSYS 下的器件电源、从而为3.3VDC 直流/直流电源供电。  
当充电适配器暂时拔下、并且我们的 MCU 检测到这一点并发送 Shutdown 命令时、就会出现问题。 如果使用该器件的客户在2秒内将充电适配器插回、则 BQ40z60将进入即使存在充电适配器并提供正常充电电压、也不会为电池充电的模式。 在这种情况下、客户可能会让适配器保持插入状态(因为他们假设器件正在充电)、但 BQ40z60允许电池为 VSYS 供电并甚至在低于内部关断电压的情况下放电、因此4芯电池电量耗尽、不受 BQ40z60的保护。 这会导致我们的器件在现场出现故障。  
我已经 附上了 该器件的原理图。 您将看到、我们使用 TI 处理器来管理特定于器件的功能以及与 BQ40z60交互。
J4包含引脚5和6、这些引脚连接到用于打开器件的外部瞬时按钮。
J4的引脚1和2上还包含电源适配器端口、用于驱动连接到 BQ40z60上 PACKACP 的"19V"网络。
此致、
TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在研究这一点。 请等待一段时间作出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    大家好、感谢您对此进行深入了解。

    BQ40z60参数文件可能也会有所帮助、因为它显示了我们如何设置芯片。 我已附加该文件。

    e2e.ti.com/.../goldenParameters_5F00_ASY0038_5F005F00_Version01_5F00_03_5F00_00_5F005F00_PROTO1.gg.csv

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到:"如果使用该器件的客户在2秒内将充电适配器插回、则 BQ40z60将进入一种模式、即使存在充电适配器并提供正常充电电压、也不会为电池充电。"

    您能指定它得到哪种模式吗?  
    您能否发送显示此行为的日志文件?  

    实际上再次读取它。 您所指的模式可能是我所说的软关断模式。 此时发送 SHUTDOWN 命令、器件将在时关闭 FET FET 关断时间 开会。 然后、器件将在之后有效关断  良好 次会议。   
    此处可能会发生的情况是、发送了关断命令、FET 关断时间满足、但正确进入关断模式的延迟时间不满足。 然后、器件进入 OperationStatus ()[的状态 SDM ]设置为1。 此时 FET 处于关断状态、但它永远不会进入关断状态、因为可能之前连接了充电器 良好 时间过期。  

    我可以缩短延迟时间以更快地进入 SHUTDOWN 模式、或者让用户在延迟时间到期前不要连接充电器。  
    关键是不要在发送 SHUTDOWN 命令后立即连接充电器。  

    电源 发货 FET 关断时间 1. S
    电源 发货 良好 2. S
    电源 发货 自动发货时间 1440. 最小
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    你好。

    我们的 TI MCU 通过串行端口与 BQ40z60进行通信、因此我们无法独立监控 BQ 的状态。 在这些情况下、我们无法捕获日志文件。 但是、我们希望您的工程师对这些特定步骤可能会出现的问题有所了解。  

    是的、我们会发送 SHUTDOWN 命令作为导致器件关断的方法。  正确。  
    实际上、在我们的例子中、FET 显然没有完全关闭、因为我们看到电源仍在从电池驱动 VSYS、并且3.3VDC 稳压器消耗电源。 这意味着放电 FET 仍导通、即使在我们发送关断命令后超过1秒。 是否可以首先命令 FET 立即关断?
    此致、
    TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 TI-CSC:

    之后的第一个操作 关断 是关闭 FET。 可能设置 FET 关断时间 = 0时立即关断操作。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    你好。

    不幸的是、它没有起作用。 我将 FET 关断时间更改为零。 而不对我们面临的具体问题做出改进。
      如果用户以此类时序拔下和重新插入充电适配器、这看起来像是 BQ40z60的问题。 不推荐、但通常用户仍会有预期的行为。 如果器件正在充电并且插入适配器时壁式电源出现短暂压降、则可能也会发生同样的情况。 我们希望这方面有一个解决办法。
    这里是展示该问题的示波器图的链接。
    此致、
    TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 TI-CSC:

    让我花更多的时间来分析这个问题。 "我不会骗你的。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    你好。

    我们是否还有更新?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 TI-CSC:

    您能否 从 bqStudio 发送一个日志文件来描述客户当前正在使用的行为和 srec 文件?  

    如果客户无法访问 bqStudio。 他们可以 从 OpStat 寄存器读取吗? 我有兴趣查看 SDM 位和 FET 状态。  



    客户是否尝试将配送延迟设置为0秒?

    电源 发货 良好 0 S

    另外、尝试读取电压和 VACP 引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    你好。

    #1 正如我之前所说的、我们不能使用 bqStudio 采集状态、因为我们通过 I2C 总线从 TI 处理器与 BQ40z60通信。
        我已经附加了  我们使用的 srec 文件、该文件由 TI 提供。
    #2 发送关断命令后很难执行此操作、因为需要更改固件。 目前这不是一个容易的选择。
    #3 正如我在"充电行为的示波器图"文档的第一段中所解释的那样、是的、我们尝试将 电源/运输/延迟设置 为零而没有任何改进。 即使已发送关断命令、但有一种情况明显会阻止 BQ40z60发出放电 FET 关断命令。
    #4 我们可以看到在其他运行状态下按预期读取这些值、因此我们希望在故障期间也能以这种方式读取这些值。
    我们可以看到 BAT 引脚电压正确地表示当前充电状态下的电池电压。 我将其读作4节电池的15001mV、此时大部分已损坏。 充满电后、读数接近16600mV。
    我们会看到、拔下电源适配器时、交流适配器电压读数为3mV、插入电源适配器时、读数为17831mV。
    此外、是否可以首先命令 FET 立即关断?
    此致、
    TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    有任何更新吗?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们无法与评估板复制相同的条件、因为我们拥有一个与 BQ40z60交互的 TI MCU、并且该器件是发送关断命令的器件。 我已经清楚地解释了我们遇到的问题、并展示了 BQ40z60在这些条件下如何无法按预期运行的证据。 我还提出了一个有关在发送关断命令之前强制 FET 关断的方法的具体问题。 我希望收到您关于 BQ40z60的回复。 我们在现场有一些系统由于此 BQ40z60问题而发生故障。

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、该主题在论坛中丢失了、Jose 过去了一个月。 我已重新分配该主题、我们应该在下周与您联系。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Jose 提到的那样、如果不提供描述发送后关闭命令后可能导致放电的情况的日志文件、则很难真正了解这段时间内电量计内发生的情况。 请允许我们查看上面提出的详细信息。

    关于立即强制 FET 关断、我认为这可以通过紧急 FET 关断功能来实现。

    此致、

    Anthony