This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:来自充电器存在阈值和阈值的 PACK 引脚关闭行为

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440873/bq40z50-pack-pin-shutdown-behavior-from-charger-present-threshold

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户在 bq40z50平台上尝试设置3000mV/2000mV/1000mV 的不同"充电器当前阈值"。

电池包连接到系统、以使用不同的"Charger Present Threshold"设置监控压降曲线。

因此、当电量监测计发出 SHUTDOWN 命令、关闭 DFET 并在 PACK Voltage <"Charger Present Threshold"时等待关断

电量监测计是否将 PACK 引脚分配到任何特定状态? 并等待关闭? 以下观察结果中是否有任何解释表明、使用不同的"充电器当前阈值"会改变衰减率?

黄线是电压

"充电器存在阈值= 1V"

一定程度的衰减

"充电器存在阈值= 2V"

电压点、然后快速衰减

"充电器存在阈值= 3V"

电压点、然后快速衰减

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已经联系了我们的硬件团队以听取他们的意见。 我会在收到时向您通报最新情况。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您是否有来自硬件团队的任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅我们硬件团队的以下评论:

    "有一个40k Ω 内部下拉电阻器、当器件正式决定进入 SHUTDOWN 模式时会激活。  当内部激活下拉电阻器时、下降速率可能会加快。"

    此致、

    Anthony