This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:是否有方法可以检查平衡和外围电路在生产过程中是否正常工作?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445434/bq76972-is-there-a-way-to-check-that-the-balance-and-peripheral-circuits-are-working-well-during-production

器件型号:BQ76972

工具与软件:

你(们)好

 需要  对       芯片的均衡功能   在  生产 过程中能否起到很好的作用进行测试。    电流 平衡  打开后、    收集到的电压值   变化    不大、也无法                 通过  电压的 变化判断芯片和外设平衡电路的平衡功能是否正常。

是否 有  办法可以  检查   平衡   电路和外围电路    在 生产过程中是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    遗憾的是、我认为没有一种简单的方法可以满足您的需求。 据我所知、我们没有任何建议。  

    0x0083 CB_ACTIVE_CELLS()可以在读取时至少告诉您哪些单元格处于主动平衡状态(如果您对此感兴趣)。 第10.1节"电芯平衡操作" 中的 BQ76972技术参考手册 提供了有关详细信息。

    此致、
    Alexis