This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:软启动延迟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445602/lm5160-soft-start-delay

器件型号:LM5160

工具与软件:

嗨、团队:

LM5160的启动延迟是多少?  

从下图看来、好像没有芯片延迟、VSS 的软启动时间可以减少到200us  

如果 VSS 的软启动时间至少为200us;则总启动输出时间为200us?

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lillian  

    我不确定我是否清楚地理解了您的问题。 如果可能、请重新表述您的问题。  

    可以通过 SS 电容器对软启动时间进行编程。 最小软启动电容为1nF、因此软启动时间为200us。  

    - EL