This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:输出纹波和振荡

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445677/tpsm365r6-output-ripples-and-oscillations

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

您好!

我在  TPSM365R6方面有问题。 5V 输出电压会像下面的示波器图中一样振荡。

输入电压范围为12V 至48V。 示波器曲线是在输入端使用25V 电压完成的。

方案如下:

负载是 MCU 和一些数字外设、LDO 制造3V3。

布局:

顶部

第二层- GND

第三层:

底部:

我怀疑通过过孔将5V 连接到 FB 线路并连接到5V 多边形可能会导致问题。 您是否认为直接连接至5V 输出焊盘的较短连接可以解决该问题?

转换器不稳定。 我们最初 将电容器从10u 更改为22u、这有助于减少振荡、但问题仍未解决。 三个额外的22u 电容器并没有改变行为、我们观察到了微小的改进。 有什么原因呢? 电源是高质量的工作台电源; 我们也尝试了使用电池。

振荡的原因可能是什么以及如何解决问题?  

此致

Lukasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    在更改布局之前、您如何探测输出电压? 您是否已对转换器进行隔离、以检查它是否与 TPSM365R6隔离、而不与负载有任何关系?

    是的、可以确保将 FB 引脚连接到底部反馈电阻器的布线尽可能短。 上部反馈电阻器引线可能会更长。  

    请告诉我它是如何计算的、

    Richard