This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:温度和功耗问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444845/bq76952-temperature-and-power-consumption-issues

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用了 BQ76952芯片、遇到了两个问题:
1:我们通过 BQ76952采集电池电芯温度后发现低温收集不准确、使用了芯片内部18k 的温度模型。
2:当芯片进入深度睡眠模式时、功耗超过200uA、这不符合规范。 它有什么问题吗?

以上是有点紧急,请紧急回应,谢谢!

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天(11月29日)是美国假期。 该团队将在周一回到办公室、然后返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    希望尽快得到您的反馈、谢谢

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的耐心。  

    1.温度测量是否校准? 如果没有、 第2.7节"温度校准" BQ769x2校准和 OTP 编程指南中的内容 将会有所帮助。 我们还提供了热敏电阻系数计算器工具。 这是指向该工具的链接: 热敏电阻系数计算器。 下面是指向如何使用该工具的常见问题解答链接: BQ76952配置温度模型常见问题解答

    2.当芯片处于深度睡眠模式时、200uA 非常大。 这听起来好像仍然可能处于正常模式。 您能否通过使用 BQStudio 或读取寄存器来仔细检查器件是否处于 DEEPSLEEP 模式? 第6.1节0x00 Control Status()和0x12 Battery Status()命令 BQ76952技术参考手册中 将告诉您要读取哪个寄存器以了解相关信息。

    此致、
    Alexis