This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DDSG 的功能与 DSG 不同(PDSG 问题)

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445201/bq76952-ddsg-does-not-have-the-same-function-as-dsg-pdsg-problem

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我们希望通过 DDSG 和 DCHG 引脚控制接触器、还具有预放电功能(预放电接触器)。

我们对 DDSG 和 DCHG 进行了配置、以反映 DSG 和 CHG 引脚的状态、因此当出现故障时、它们会处于低电平(无接触器驱动器)

当它们处于高电平时、它们会启用接触器。

当故障清除时、就会出现该问题、因为我们具有预放电接触器、因此 BQ 会启用 PDSG 接触器、但也是相同的

遗憾的是、这种方法也让 DDSG 无法正常工作、我认为这是错误的、因为根据 DDSG 的功能、它应该始终处于相反的逻辑状态

(在预放电完成对电池组电压充电之前没有主驱动)。 此外、TRM 还具有相同的状态:

我发现另一篇文章存在相同的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345751/bq76952-ddsg-pin-behavior-not-mimicking-dsg-behavior-as-was-previously-assumed---bug-setting-problem-or-normal-behavior/5128306?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ76952%2525252520PDSG%2525252520DDSG#5128306

我的问题是、是否有可能更新 BQ76952的固件来纠正此问题? 我认为这对许多 IC 用户来说是有益的。

其他可能包括:

(1)没有解决方案、但您可以告诉我一些:当我们检测到故障时、使用 DFETOFF 阻止 DSG FET、直到 PDSG 开启。 ->问题:还阻止了 PDSG

(2)我们可以将与门置入逆变器的 DDSG 和 DCHG、与 DPDSG 位进行与操作、因此仅当 PDSG 再次处于低电平时才启用 DDSG 和 DCHG (完成预放电)->缺点:会提高硬件复杂性、需要新的硬件

还有其他真正的选择吗? 我希望我们可以进行一些固件更新来解决这一问题。

请告诉我、谢谢

Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯,你好!

    感谢您的耐心。  

    遗憾的是、目前还没有更新固件的计划。 我们将 在未来的器件中考虑这一点。 我相信您提到的选项是我们目前拥有的选项。

    此致、
    Alexis