This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:在并联电池分支中为 BQ79616建立菊花链链链链

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443720/bq79616-establishing-daisy-chain-links-for-bq79616-in-parallel-battery-branches

器件型号:BQ79616

工具与软件:

专家们、您好!

我们的团队正在使用 BQ79616芯片为10kWh 电池包开发电池管理系统。

根据数据表、每个 BQ79616模块均可采用菊花链配置进行连接。 为了增加存储容量、我们并行添加了两个额外的分支。

您能否提供有关如何在这些并行分支中的 BQ79616模块之间建立菊花链链链的建议?

此外、请参阅随附的方框图并确认所示的菊花链连接是否可通过此芯片实现。

谢谢!

此致、

Sridharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridharan、您好!

    我们建议使用 BQ79600桥接器件、该器件可在低压元件和高压电池包之间提供电隔离、而不是使用 MCU (BMS)。 您可以直接通过桥接器件与 SPI 或 UART 通信。  

    如果您更喜欢使用 CAN 架构、那么您的架构就没有问题了。

    至于并联的菊花链、我们之前从未见过这种情况。 通常、当电芯并联时、需要单个 AFE 串、不需要多个并联。

    我们不建议使用这种配置。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们更喜欢使用 MCU (BMS)将电池数据处理和转换为 CAN (或 MODBUS)、然后将其传输到远处的主 MCU。 我们将按照您的建议考虑通信桥接接口电路。

    关于并行分支的菊花链链接、您是说 BQ79616菊花链链接仅在其中一个分支上才需要、而不是全部需要? 如果是、我们会对其他分支中的细胞如何进行监测感到好奇。  

    谢谢!

    Sridharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridharan、您好!

    关于并行分支的菊花链链接、您的意思是仅在其中一个分支上需要 BQ79616菊花链链接、而不是在所有分支上需要吗? 如果是、我们会对其他分支中的细胞如何进行监测感到好奇。  [报价]

    单个监控器 很常见、可并行监控多个电芯、即使对于不可堆叠的监控器也是如此。 当两节电池并联时、它们将共享电压、因此您可以同时监控所有并联电池。 就会在监测器中显示为容量更大的电池。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的澄清。  

    此致、

    Sridharan