This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:用于计算 Tj 的 RθJC (top)的正确位置在哪里?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445339/lm2596-where-is-the-correct-location-of-r-jc-top-to-calculate-tj

器件型号:LM2596

工具与软件:

你好。


我对 LM2596T-ADJ/NOP 有两个问题。

在不使用散热器的情况下使用时、我们可以使用 RθJC (top)"Tj"的值来计算2°C/W 吗?

2. RθJC (顶部)是否指下图所示的位置?

3.外壳温度应该在 A 点还是 B 点测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)请在没有散热器的垂直安装封装中使用 Rtheta-JA。

    2) 2) Rtheta-jc 表示上面所张贴图表中安装到散热器上时的 B 侧。

    3) 3)测量器件顶部的外壳温度。

    此致、

    Ridge