This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58:UCC28C58

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445601/ucc28c58-ucc28c58

器件型号:UCC28C58

工具与软件:

您好-

我正在将 UCC28C58QDRQ1用于  旨在用于太阳能应用的2级升压转换器。 例如、控制器 IC 由独立的18V 电源(来自台式电源)供电。  

我的问题与反向电流保护有关。 如果操作员错误地颠倒了高压电源连接器的极性(即将 DC+连接到 DC-、将 DC-连接到 DC+)、MOSFET 的体二极管将导通反向电流。 在本例中、我想打开 MOSFET 的 n 沟道、因此反向电流不是流经体二极管、而是流过 n 沟道 . 在这种情况下、控制器 IC 是否仍然以最大值运行 99%或更高的占空比、MOSFET 的 n 通道上会进行调谐? 此外、如果您可以建议其他实现方式(当反向电流流经 MOSFET 的体二极管时打开 N 沟道)也很好

这里需要注意以下几点:

1.因为这是为了光伏应用,在上述情况下,反向电流将会受到限制。 所以、比如恒流应用。 因此、不存在反极性保护损坏 MOSFET 的风险或需要过流电路的风险。

2.使用  UCC28C58QDRQ1时、在非正常情况下通过 CT 进行电流控制。 D4注意、在反向电流通过 MOSFET 的情况下、不向控制器 IC 施加负电压、就像 CS 引脚-0.3V 一样、它可能损坏。

我可以通过私人消息发送原理图以供回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您所指的电路、并通过在该电路中指明极性如何反转。 没有电路就很难理解您的描述、因此为了避免误解、您需要提供电路来帮助进行描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已将原理图和电路说明以私人消息的形式发送给您。 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电流流过 Q3体二极管时、将在-0.3V 的外部产生-0.7V 的电压。

    D4正向压降是什么? IS_CT 将为负值、等于 D4正向压降、也可能在-0.3V 之外。

    负电流还会尝试从 U1引脚5流向任何其他引脚、以便产生-0.3V 以外的可能负电压、除非从引脚5向 U1的任何引脚添加肖特基二极管以将负电压钳制在-0.3V 以内、否则看起来您不会将每个引脚电压限制在-0.3V 以内。 如果 VDD 上的+18V 来自其他一些源、则 VDD 引脚应该可以。 但其他引脚可能不能。 VREF 引脚8可能会叠加一个负电压、以降低其电压、然后 IC 内的电路将受到影响、因为内部的所有电路也使用相同的 VREF 进行偏置或功能。

    似乎无法如您所期望的那样正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当电流流过 Q3体二极管时、将产生-0.7V 电压 -这是正确的、但不会出现在控制器上。 根据 CT 的点惯例、当反向电流流经 Q3的体二极管时、D4将反向偏置、电流不会在 CT 的次级侧流动(IS_CT 不应是-ve、因为 D4反向偏置时没有电流流动)、从而保护控制器。 D4的正向压降很低、我们可以假设 D4的正向压降是~0.7V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 DC-到 DC+的电压将强制 D4导通以使 CS 电压为负。

    我想您可以通过简单的测试、使用任何类似的电路板进行检查。 无论你仍然需要检查什么,以找到你是否认为现实是什么或现实是什么。

    我已经提出了我的观点。 如果您不同意、请进行一些测试以进行检查。 如果您的测试确认了您的想法、那么请忘掉我的测试并继续进行。

    再次讨论没有太大意义、因为您可以继续查看测试检查结果。