This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750 I2C 初始化和寄存器配置的示例代码

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440371/bq25750-sample-code-for-bq25750-i2c-initialization-and-register-configuration

器件型号:BQ25750

工具与软件:

我将致力于对进行集成 BQ25750电池充电器 IC 加载到我的项目中、并且在进行 I2C 通信以进行配置和监控时需要帮助。 具体而言、我要查找:

  1. 初始化充电器 IC 的清晰序列、包括如何使用相关寄存器(例如REG_CHARGE_CURRENT)设置充电电压和电流。
  2. 有关启用和使用 ADC 读取电池电压的指导(例如REG_ADC_VBAT_RESULT)。
  3. 用于通过 I2C 写入 BQ25750寄存器和从 BQ25750寄存器读取数据的示例代码(以 C 表示)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rushikesh 您好!

    1.充电电压由硬件电阻设置。 VFB_REG 可以微调充电电压。 充电电流可以由电阻器或 ICHG 寄存器设置

    2. 我们有一个常见问题解答可以帮助解决这个问题

    3. 我已经在 C 中附加了一个驱动程序文件、可能会帮助您解决此问题

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    ADC 读数存在问题  

    1. VAC_ADC

      • 我观察到的读数不符合预期。
      • 输入电压为24V、但 ADC 输出与预期行为不一致。
    2. VSYS_ADC

      • 同样、在相同条件下、此 ADC 的读数也不符合预期。

         我将在固件实现中使用您为 BQ25750提供的库。

         这是电池充电器电路:

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rushikesh 您好!

    感谢您耐心等待。

    ADC 测量结果有多不同? 请记住、ADC 主要用作指示器。 我们不提供 ADC 的规格。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    顺便说一下、您的原理图看起来也很好。

    此致、
    埃森·加洛韦