This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:正弦 PWM

Guru**** 2380580 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445892/uc3843-sinusoidal-pwm

器件型号:UC3843

工具与软件:

您好!

我需要生成正弦 PWM 输出以进入 MOSFET 模块。 Im 尝试使用 UC3843来实现该目的。 我曾在 TINA TI 中尝试对其进行仿真、但一直遇到奇怪的错误。 对于启动器、占空比从高于2.5V 时开始从不发生变化、然后只是降至0V。 附加的是我的电路仿真。 如果有任何帮助、将会非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FB 信号是否变化为负? 如果是、则 IC 无法工作。 此外、FB 信号有多大的频率变化、到 FB 的信号是什么样子?  

    什么是 CT 值、8.2nF 还是2nF?