This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:询问如何在电池供电系统中使用 TPS4811-Q1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, TPS48111Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438273/tps4811-q1-inquiry-about-using-tps4811-q1-in-a-battery-powered-system

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS48111Q1EVM

工具与软件:

您好!

我正在设计一种需要热插拔控制器的电池供电系统。 我有将 TPS4811-Q1用作 MOSFET 开关的经验、我想知道它是否也可用作热插拔控制器。

所需的功能、如浪涌电流限制和过流保护(OCP)、已经在 MOSFET 开关上进行了测试和验证。 但是、我有一些问题:

  1. 如果同时向 VIN 和 INP 引脚施加电压、是否会出现任何问题?
  2. 如果首先向 INP 引脚施加电压、是否会有任何问题?
  3. 在瞬态情况下(例如当电池可拆卸时)是否存在任何故障或损坏的风险?

我在下面附上了一个电路图供参考。 请告诉我此配置是否适合用作热插拔控制器。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uiuk、您好!

    首先、对于响应延迟、我们深表歉意。

    要回答您的问题:

    1. 可以同时应用两个信号。 我们提供的 TPS48111Q1EVM 实际上在默认情况下会实现此功能。
    2. 本文不会出现损坏器件的明显问题、但请记住、当器件未通电且所有保护功能均未激活时、器件的输出处于未定义状态。
    3. 我们针对所有标准 ISO7637-2和 ISO16750-2瞬态和故障条件进行测试、以确保器件正常运行。 您是否有任何具体的注意事项?

    请注意、当器件通电时、INP 引脚具有有源下拉电阻、这意味着它需要电源电压、以便将引脚在器件内部接地。

    您分享的原理图没有问题、请在 https://www.ti.com/tool/download/SLURB09上仔细查看设计计算器、 以了解相关裕度。

    此致、
    TIM