This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:在每次启动时将 V-引脚短接至 VSS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445543/bq2980-short-v--pin-to-vss-at-every-startup

器件型号:BQ2980

工具与软件:

我有一个应用程序、用户可以在其中自行更换电池。
我实际上想使用 BQ297xx 作为保护电路。 使用该 IC 时、每次插入电池时都必须将 V-和 VSS 引脚短路。
当然、终端用户无法执行此操作。

我现在的问题是、BQ2980是否也是如此?
如果是、TI 是否提供但情况并非如此的 IC?

非常感谢

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    [quote userid="633313" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445543/bq2980-short-v--pin-to-vss-at-every-startup 具有此 IC 时、每次插入电池时、V-和 VSS 引脚都必须短路。
    当然、最终用户无法执行此操作。

    这种或充电器、都需要连接。 如果连接了一个充电器、此部件也将被唤醒。

    [quote userid="633313" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445543/bq2980-short-v--pin-to-vss-at-every-startup 我现在的问题是 BQ2980是否也是这种情况?
    如果是、TI 是否提供并非如此的 IC?[/QUOT]

    正确。 需要连接充电器才能在连接电芯后唤醒器件。 充电器连接或短暂地将 BAT+短接至 PACK+。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有不必执行此操作的 IC?
    这种情况下您不必在连接电池后进行唤醒。
    此致
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    遗憾的是、1s 保护器不适用。 此器件应始终与电池组搭配使用、因此不能更换电池。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon