This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:IC 不执行自学习时与实际电池的相关性。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438513/bq27426-the-correlation-with-the-actual-battery-when-the-ic-does-not-perform-self-learning

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好、

基于 TI 的经验、

当使用市场上常见的锂电池时、在未进行自学的情况下、燃料计 IC 的 FCC 和 RM 与锂电池的实际 FCC 和 RM 之间是否存在任何关联? 相应的相关性是什么?

根据TI的经验、μ A

使用市场上常用的锂电池、当FuelgaugeIC不执行自学习时、FuelgaugeIC的FCC和RM、与锂电池真实的FCC和RM、有没有关联性?对应的关联关系是什么?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ChemID 匹配、则相关性通常在+/-5%范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的答复!

    问题1。 ±5%相关性的基础是什么? 您能提供一个公式吗?

    问题2: 在电池逐渐老化的过程中、±5%相关性是否仍然有效?

    问题3。 如果 Q2没有保持、则在电池老化的情况下、按5%(100%- 95%~ 90%… 0.55%)步长老化过程、相关率分别是多少?

    Q4、当燃料计 IC 不执行自我学习并满足 FCC 和 RM 随后更新的条件(QMax\RA 未更新)时、相关性±5%是否仍然适用?

    (8)。 复位时 RM、FCC 重新仿真更新。
    (9)。 每当更新 QMax RM 时、FCC 重新仿真都会更新。 QMax µV 通常在 OCV 电压足够稳定(dV/dt < 4 μ V/s)或持续时间超过5小时时发生。
    (10)。 每当 Ra 更新 RM 时、FCC 都会重新仿真更新。 在放电过程中、Ra 更新发生在15个阻抗网格点。
    (11)。 RM、每次退出 Relax Mode (即充电开始时或放电开始时)时、FCC 都会对更新进行阻止。
    (12)。 每当发生充电完全截止时、RM、FCC 重新仿真更新。
    (13)。 待机期间、RM 和 FCC 电阻值每5小时更新一次。
    (14)。 每次温度变化到 Δ T 5°C 时、都会更新 RM 和 FCC 电阻。

    1、±5%的关联性的依据是什么?能否提供公式?

    2、±5%的关联性、在电池逐步老化的过程中、仍然成立吗?

    3、如果Q2不成立、那么在电池按照5 %(100%-95%~90%..... 55%)阶梯老化的过程中、关联性分别是多少?μ A

    4 μ A (QMax__LW_AT__、FuelgaugeIC不执行自学习、满足FCC、RM更新条件的以后 RA不更新 μ A)、相关性±、是否仍然成立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:基于匹配的 DOD 误差。 如果超过3%、我们不建议使用匹配项。 额外2%的分数是由于根据经验增加了误差。

    第二:是的

    第4名:没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dominik

    感谢您的支持。

    我们想确认、除了执行可以使仪表进行自学习的充电和放电等操作之外、是否还有其他方法可以通过直接插入老化的电池(该电池的 FCC 已知)来获取当前电池的真实 RM 值?

    我的理解是、在本例中、仪表输出的 RM 值是基于新电池进行估算的。 是否可以计算此 RM 值并将其设为电池的实际值?

    我们想确认下、直接插入一个已经老化的电池(这个电池的FCC是已知的)、除了进行充放电等可以让电量计自学习的操作外、我们是否有其他方法能获取到当前电池的真实RM值?μ A

    我理解的是、在这个情况下、电量计输出的RM值是参考新电池进行预估的、那是否有方法对这个RM值进行计算、让它变成电池的实际值?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将 UpdateStatus 设置为3、然后执行学习周期。 这将更新电量监测计的内部状态以反映老化的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电池在加载到设备后用作备用、因此通常没有充电和放电操作、因此上述问题的前提是无法进行学习周期。 请根据此前提再次确认上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计需要测量电池电阻和化学容量。 没有其他方法可以绕过它。 如果您插入一个老化的电池、电量监测计会将其解释为一个新的电池、直到它在几个周期内进行调整。 我建议将此周期减少到一个周期。 没有零周期选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    如果问题是,我们插入一个新的电池,并维护一个55%的 SOC 几个月,而不充电和放电,有没有办法得到一个正确的 RemainCapcity ? 我们认为电池正在老化、因此 RemainCapcity 的燃料计值不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 如果没有充电/静置/放电/静置周期、则无法获取老化的剩余容量。