工具与软件:
您好、
基于 TI 的经验、
当使用市场上常见的锂电池时、在未进行自学的情况下、燃料计 IC 的 FCC 和 RM 与锂电池的实际 FCC 和 RM 之间是否存在任何关联? 相应的相关性是什么?
根据TI的经验、μ A
使用市场上常用的锂电池、当FuelgaugeIC不执行自学习时、FuelgaugeIC的FCC和RM、与锂电池真实的FCC和RM、有没有关联性?对应的关联关系是什么?μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
基于 TI 的经验、
当使用市场上常见的锂电池时、在未进行自学的情况下、燃料计 IC 的 FCC 和 RM 与锂电池的实际 FCC 和 RM 之间是否存在任何关联? 相应的相关性是什么?
根据TI的经验、μ A
使用市场上常用的锂电池、当FuelgaugeIC不执行自学习时、FuelgaugeIC的FCC和RM、与锂电池真实的FCC和RM、有没有关联性?对应的关联关系是什么?μ A
尊敬的 Dominik:
感谢您的答复!
问题1。 ±5%相关性的基础是什么? 您能提供一个公式吗?
问题2: 在电池逐渐老化的过程中、±5%相关性是否仍然有效?
问题3。 如果 Q2没有保持、则在电池老化的情况下、按5%(100%- 95%~ 90%… 0.55%)步长老化过程、相关率分别是多少?
Q4、当燃料计 IC 不执行自我学习并满足 FCC 和 RM 随后更新的条件(QMax\RA 未更新)时、相关性±5%是否仍然适用?
(8)。 复位时 RM、FCC 重新仿真更新。
(9)。 每当更新 QMax RM 时、FCC 重新仿真都会更新。 QMax µV 通常在 OCV 电压足够稳定(dV/dt < 4 μ V/s)或持续时间超过5小时时发生。
(10)。 每当 Ra 更新 RM 时、FCC 都会重新仿真更新。 在放电过程中、Ra 更新发生在15个阻抗网格点。
(11)。 RM、每次退出 Relax Mode (即充电开始时或放电开始时)时、FCC 都会对更新进行阻止。
(12)。 每当发生充电完全截止时、RM、FCC 重新仿真更新。
(13)。 待机期间、RM 和 FCC 电阻值每5小时更新一次。
(14)。 每次温度变化到 Δ T 5°C 时、都会更新 RM 和 FCC 电阻。
1、±5%的关联性的依据是什么?能否提供公式?
2、±5%的关联性、在电池逐步老化的过程中、仍然成立吗?
3、如果Q2不成立、那么在电池按照5 %(100%-95%~90%..... 55%)阶梯老化的过程中、关联性分别是多少?μ A
4 μ A (QMax__LW_AT__、FuelgaugeIC不执行自学习、满足FCC、RM更新条件的以后 RA不更新 μ A)、相关性±、是否仍然成立?
你好、Dominik
感谢您的支持。
我们想确认、除了执行可以使仪表进行自学习的充电和放电等操作之外、是否还有其他方法可以通过直接插入老化的电池(该电池的 FCC 已知)来获取当前电池的真实 RM 值?
我的理解是、在本例中、仪表输出的 RM 值是基于新电池进行估算的。 是否可以计算此 RM 值并将其设为电池的实际值?
我们想确认下、直接插入一个已经老化的电池(这个电池的FCC是已知的)、除了进行充放电等可以让电量计自学习的操作外、我们是否有其他方法能获取到当前电池的真实RM值?μ A
我理解的是、在这个情况下、电量计输出的RM值是参考新电池进行预估的、那是否有方法对这个RM值进行计算、让它变成电池的实际值?μ A