请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LV14340 工具与软件:

您好!
我正在使用此电路将12VDC 转换为5VDC。 由于封装有一些错误,我们无法将 D13二极管(部分:SK54-3G)直接安装在 PCB 上,因此对于原型,我们将二极管的一端直接焊接到电容器上,并将一 根1英寸的跳线从另一端焊接到接地点。
我已验证连接是否安全且未接触任何其他组件。
问题是、有时输出电压在几秒钟后才下降、它会持续波动。 其他时候、它在5V 输出下工作正常、电路板的其余部分工作正常。
我想问、增加的导线长度是否会导致此类问题、我只想在进行重新设计之前确保没有其他问题。
尽管此处尚不清楚、但我可以确认 C32、D13、L4和 U4.8是否已连接。