This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:可插入和拔出电池的充电器设计

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445574/bq25820-charger-design-where-battery-can-be-plugged-in-and-out

器件型号:BQ25820

工具与软件:

您好!

我正在尝试将充电器设计得完全在 BQ25820的限制范围内(60V 输入、53V 和7.5A 输出)、我正在使用您的评估板 BQ25820EVM 的设计作为参考。

在我的设计中、我计划在充电器的输出端安装一个电池连接器、所以我可以随附 53V 锂聚合物电池(具有集成 BMS)、然后只需将其插入即可。 连接电池后、充电器的使能引脚将被激活、并且应该为电池充电。 电池充电后、我希望能够将其取出、并 与其他相同的电池一起重复该过程。

BQ25820数据表中从未描述过该用例(在该数据表中、所有用例都假设电池永久连接到系统)。

  • 是否可以在"可拆卸电池设计"中使用 BQ25820? 如果是、我需要在充电器的输出端进行哪些更改/修改? 例如、一个防止反向输入或大瞬态的二极管。
  • 我打算在连接电池时激活"启用"引脚、并在移除电池时禁用该引脚。 对于此设计、是否应采取任何其他预防措施?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、您好!

    我跟进你的上一篇文章,因为这是有关的问题,我将关闭这个主题。

    此致、

    Christian