This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409驱动器中的电流波动和间歇行为问题

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441838/lm3409hv-issue-with-current-fluctuation-and-intermittent-behavior-in-lm3409-driver

器件型号:LM3409HV

工具与软件:

大家好!

我使用的是 LM3409HV 控制 LED 电流的驱动器。 系统通常运行正常、但尝试调整 PWM 信号(增加或减少占空比)时会遇到问题。 在这些调整期间、电流输出会波动、而不是平稳跟踪 PWM 信号。 在某些情况下、电流会以步长产生不准确的变化、不像 PWM 那样流畅。

PWM 信号本身看起来稳定并按预期正常工作、但电流行为不会始终平稳地跟随 PWM 调整。

您能不能深入了解一下为什么在调节 PWM 信号时电流会以这种方式工作? 电路设计或配置中是否缺少可能导致此间歇性行为的内容? 连接我的原理图和信号视频、其中黄色表示 PWM 信号、紫色表示电流输出。

感谢您的帮助。

 e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_11_2D00_21-at-18.23.56.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:  

    您的开关频率和调光频率是多少?  通常、调光频率应至少比稳态开关频率低一个数量级、以防止混叠。 但是、为了在整个调光范围内实现良好的线性响应、调光频率可能需要更低。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    我认为开关频率直接来自 Coff = 470pF、ROFF = 42k Ω、调光频率为20kHz。对于我们的应用、我们必须记录2500fps 的光图像、我们需要知道此驱动器是否适合此应用。 如果没有、您可以推荐作为替代驱动器吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:  

    开关频率还取决于输出电压。 请分享频率或输出电压、以便我可以进行计算。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    输出电压可以从15V 变为22V、电压输入恒定为50V。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:  

    很抱歉,我上星期在美国的感恩节假期离开了。  

    好的、看起来调光频率与开关频率相比足够低、因此您应该不会看到任何混叠。 您能否更具体地描述这种不稳定的输出电流? 也许在视频中提供时间戳来说明您的观点、或拍摄屏幕截图和注释。 从视频来看、输出电流可以非常顺利地跟踪 PWM 信号。 可能我在这里遗漏了什么?

    谢谢!
    Jaron