This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446467/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 BQ24610设计电池充电器电路。 我知道你们没有任何适用于 IC 的 Spice 模型。 我想知道您能否向我提供此 IC 上的任何仿真、或许可以使用我的设计组件进行修改、然后进行仿真。  

期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    我建议您 购买一个 EVM 并亲自查看器件。  在我看来、这是理解部件工作原理并观察热性能的最佳方式。  模型通常是简化的、并不代表您在现实生活中看到的情况。   

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复。 我实际上已经购买了这款器件、但在实际物理设计之前需要进行仿真、以了解建议的设计行为。 我知道这可能并不能真正代表我在现实生活中看到的情况、但它有助于做出有关设计的一些明智决策。

    如我在之前的消息中提到的、如果我能从您的末端获得一些可以进行模拟的东西、我将不胜感激

    此致!

    T·大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    正如我在前一封邮件中提到的那样、如果我能从您的最后一篇文章中得到一些可以进行模拟的东西、我将不胜感激。

    我们不是  Spice 模型或 IC 的简单仿真工具、因此无法提供仿真数据。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您让我知道。

    此致!

    T·大卫