This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:如果我们在 UCD90160A 上电之前先施加 Amon、有什么问题吗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446686/ucd90160a-any-concern-if-we-apply-amon-first-before-ucd90160a-power-up

器件型号:UCD90160A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

是否 在 UCD90160A 上电之前我们先为 AMON 供电有疑问?

根据我的理解、 UCD90xxx 器件具有一个内部 ESD 二极管、可在所有 IO 引脚和 MON 引脚上提供保护。 当 UCD90xxx 器件未由3.3V 电源供电时、如果对某个引脚施加正电压、则 ESD 二极管正向偏置、可能会观察到泄漏电流。  

然而、我们还应注意到其他任何问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确。 我看不到任何其他问题。

    此致