This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A-Q1:电感器容量规格查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01-Q1, TPS62A01A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446049/tps62a01a-q1-inductor-capacity-specifications-inquiry

器件型号:TPS62A01A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62A01-Q1

工具与软件:

你(们)好  

应用工程师

关于使用直流/直流转换器、在按如下所示进行配置时、我希望收到电感器建议。

我想对 L1使用3.3uH。
请告诉我您推荐的电感器规格。

L1: DCR/Isat /IRMS  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、该器件针对1uH 进行了优化。

    我想知道您为什么要改用3.3uH。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我想使用它、因为它有库存。

    如果是、可以使用下面的电感器吗?

    1uH
    DCR - 28m Ω
    ISAT - 5.5A

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="633448" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446049/tps62a01a-q1-inductor-capacity-specifications-inquiry/5545316 #5545316"]1uH
    DCR - 28m Ω
    ISAT - 5.5A[/报价]

    这里看起来不错、 较低的 DCR 将有助于提高效率。

    谢谢  

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还好

    这是关于 TPS62A01-Q1的问题。
    PSM 和 PWM 方法在低负载时效率较低、但噪声也很低、对吧?
    FPW 方法可提高低负载时的效率并增加噪声、对吧?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62A01-Q1具有 PSM/PWM 模式。  在轻载情况下、这些器件自动进入节能模式(PSM)、从而在整个负载电流范围内保持高效率。 纹波会更高。

    TPS62A01A-Q1具有 FPWM 模式。 在整个电流范围内效率较低但纹波恒定(例如低噪声)。

    谢谢  

    进纸器