This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:在极轻负载时出现故障。

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428786/ucc27614-failure-at-very-light-load

器件型号:UCC27614

工具与软件:

您好!   
我们正在开发一种新产品、它使用两个 UCC27614来驱动 MSCSM120DUM027AG 中的每个晶体管。 我们的栅极驱动器板为 UCC27614有错误的空间、因此我们将其倒置、并在必要的引脚上进行修补。 但是、我们只使用了其中一个引脚用于 VDD、一个引脚用于 GND。 这可能是驱动器损坏的原因吗?

这两个 GND 和 VDD 引脚是否连接到同一个芯片焊盘?  

设置:  

驱动电压+20/-5V

栅极电阻:3、3 Ω 导通、3、3||3、3 Ω 关断。

故障条件:

总线电压:1V (1伏特!)

晶体管峰值电流:6A

脉冲宽度:100us

脉冲频率:100Hz

此致

Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrik、

    感谢您回答有关 UCC27614的问题。

    您能帮我澄清几件事吗?

    那么、您是否要尝试使用2个并联的 UCC27614驱动1个 FET? 因此、总共有4个 UCC27614和2个 FET、1个模块中有2个 FET。

    2.能否分享一下安装 UCC27614所做的修改图片? 如果引脚连接正确、这仍可能会导致大量电感和振铃、这可能是一个问题。

    3.在没有损坏的情况下(0 V 输入),您能分享 VDD、输入和输出的波形吗? 在驱动器的引脚上进行这些测量、以获得出色精度。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrik、

    我的上述问题是否有任何更新或跟进? 或者您是否能够解决此问题?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrik、

    我将关闭此主题、前提是您此时已解决此问题。 如果您有、请跟进并告诉我们您找到的内容。 如果没有、可以回复此主题、并提供对我上述问题的回复、并更新状态以重新打开该主题以继续对话。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当我试图回答这个问题时、整个 E2E 站点出现故障。 现在我又回来了。

    我在补丁上附上了一些图片。 在图中并不明显、但是芯片是上下颠倒的、一些引脚向下弯曲到焊盘、 通过贴片施加 GND。 除引脚1和引脚5悬空外、所有引脚均正确连接。  

    所有信号在低负载(1kHz、25V)下运行几天看起来都良好、没有温度可讨论。 然后一个突然死亡。  
    死机的元件现在从 VDD 到 GND 的电压降约为1.4V。  

    芯片死后、功率 MOSFET 的源漏电压仅为1-2V。  

    我们已尝试调用 DCDC 转换器(MGJ2D122005SC)来查看其是否产生任何电压尖峰。 不过、这非常稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrik、

    感谢您的更新。

    在该贴片安装中安装栅极驱动器肯定会影响可靠性和性能、因为弯曲引脚等修改可能会损坏或降低 IC 性能。

    当引脚1和引脚5悬空时、VDD 和接地没有连接、如下所示。 因此驱动器无法按预期运行。

    您的原理图看起来没有问题。

    您在这里是否有要替换的特定器件? 这是否需要进行修改?

    我们可能有一个驱动程序可以与您要替换的驱动程序引脚对引脚兼容。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrik、

    您是否能够解决此问题? 如果是、请告诉我您的发现是什么。 如果没有、请更新您的调试状态并回答我的上述问题。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrik、

    我将关闭此主题、前提是您此时已解决此问题。 如果没有、可以回复并重新打开该主题。

    谢谢!

    William Moore