This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:开发和设计存在问题。 VFB 不是2.1V!

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440378/bq24650-problem-with-devloping-and-design-vfb-is-not-2-1v

器件型号:BQ24650

工具与软件:

ECCO la mail aggiornata con la frase aggiuntiva:


大家好!

我正在使用 BQ24650芯片设计太阳能电池充电系统、但遇到了一些问题。 在您的附件中、您将找到我按照 BQ24650EVM-639指南创建的原理图。 我唯一的区别在于以下组件:

  • R13 = 300k
  • R19 = 68k

这是因为我要为两节锂电池充电(因此最大充电电压应为8.4V)、并且我要使用两节串联的光伏电池、Vpp 为10V (每节电池的 Vpp 为5V)、Ipp 为36.6 mA。 由于空间受限、面板很小。

我测试了根据此原理图制作的电路板、太阳能电池板和工作台电源均设置为10V、电流消耗为2 mA。 STAT1 LED 亮起、表示充电已开始、并且 VFB 电压为1.75V、而不是2.1V。 很明显、充电无法开始、即使我的电池电压为7V 也是如此。 当电池断开连接时、VFB 为零、而奇怪的是、STAT1 LED 会一直亮起。

我没有注意到我是否启用或禁用充电启用有任何不同、并且目前我使用的是10k 电阻器而不是热敏电阻、因为我对该功能不感兴趣。

如何解决这些问题? 我期待着你们的善意回应。

此致、
Costanza

e2e.ti.com/.../01_2D00_SOLAR_5F00_CHARGE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Costanza、

    请遵循原理图检查清单:e2e.ti.com/.../0118.BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_33_2900_.pdf

    VCC 上的电容缺失。 请确认您拥有所有其他必需组件。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。 VCC 上已经有1 μ F 的电容器。 我只需将其放在原理图上远离 VCC 引脚的位置。


    然后我将其靠近 PCB 图上的 VCC 引脚放置(C5)。



    我添加了所有必需的组件。 我会做第二次检查以确定,我会回来给你。  
    此致、
    Costanza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Costanza、

    您能否捕获 TP18的波形?

    您能否确认这些条件为真:

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!
    这是 TP18的波形。 我为电路提供10V 的电源和2.5的电流限制。 第一张图片是在 Vout 上连接锂离子电池(2节串联、目前电压为7.57V)。  

    此处是相同的波形、但具有较小的时间单元(5us)


    下图显示的是未连接任何电池(如果可以)

    我检查了启用条件、一切都应该正确。 我看到所有电压(例如 MPPSET、REGN LDO、VREF LDO...) 正确的电压电平。  
    我可以尝试在 TP18上添加一个电容器、因为我有空间。  

    此时、我不知道是否应该再焊接一个板、希望此芯片不会损坏。
    感谢您的支持。
    KR
    Costanza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Costanza、

    如果将输入电压增加到10.5V-11V、器件是否开始充电?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是否定的。 不幸的是、什么也没发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Costanza、

    在 J1上、2和3是否相互短路?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!
    是的、它们短路了。
    此致、
    Costanza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Costanza、

    您的原理图没有明显的问题、我认为下一步是更换 IC、查看 IC 是否损坏。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安,这只是解决了一切。 我只是不明白 IC 是如何损坏的。 感谢您的支持。
    现在我要试着做些改变来根据我的太阳能电池来确定电路的尺寸。
    KR
    Costanza。