请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61161 工具与软件:
大家好、我使用 TPS61161作为升压转换器、我的例子是 Vin=12V、Vout=24V、标称负载22mA。
我最近注意到、当我放大50mA 的负载时、其噪声和波纹能够达到2.6V。
我按照数据表中的公式计算 Iout 最大值、理论上 Iout 可达到200mA。

COUT 为4.7uF、电感器为22uH。 您能帮助我解决此问题吗?
谢谢!
Maiyue
这是50mA 周围的 Iout 纹波。