This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:TPS55288EVM-045

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441912/tps55288evm-045-tps55288evm-045

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件:TPS55288

工具与软件:

您好!

请说明什么是 NT1、NT2、NT3、我们为什么需要它们来连接到 AGND。


谢谢你。

此致、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    网带连接用于与 PGND 和 AGND 的单点连接。 对于所有信号引脚、建议将信号引脚的接地端与 AGND 连接、以保持明确接地。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    感谢您的回答。
    您能否确定网络连接的确切位置在 C14端子和 AGND 之间?



    谢谢你。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    网带位于红色矩形下方。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    感谢您的答复。

    在应用报告《TPS55288布局指南》(作者:Helen Chen)中、AGND (引脚10)和 PGND (引脚9)浇注在一起、但在 TPS55288EVM 电路板设计中、AGND 和 PGND 引脚是分开的(不是浇注在一起)。   我们应遵循哪项建议?  

     

    请提供建议。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    很抱歉混淆、请遵循数据表和 EVM 用户指南中的布局指南(AGND 和 PGND 分离)。 我们将在下一版本中修改应用报告。

    BRS、

    布莱斯