This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444417/bq79616-bq79616

器件型号:BQ79616

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用 BQ79616-Q1作为我电池组项目的 BMS 控制器。 我正在使用 NFAULT 向微控制器指示故障情况。  我的问题是、NFAULT 引脚在故障情况下提供的最大电流是多少。

此致  

Pankaj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉因假期而延迟响应。 下周我再回答您的问题。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当该引脚为高电平时、您可以从 NFAULT 引脚消耗5mA。

    此致!
    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    感谢 Zachary 的帮助。