This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650362-Q1:TPS65036x-Q1型号

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445437/tps650362-q1-tps65036x-q1-variant

器件型号:TPS650362-Q1
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

工具与软件:

大家好。

我想知道哪种型号更适合具有5V 电压的 AWRL6432。

请分享有关 TPS65036x 型号的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们尚未为需要5V 电压的 AWRL6432系统定义型号。  

    可能有这种可能性、但我们还没有时间表。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    感谢您的快速回复。

    我已经审阅了 TPS65036502和 TPS65036503的 OTP 产品说明书。

    我认为 TPS65036502可用于 AWRL6432。 如果我为 AWRL6432使用 TPS65036502、是否存在一些风险?

    请分享您的意见。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是、  可以使用 TPS65036502、唯一的区别是启用 LDO、而在  TPS65036503中、默认禁用 LDO。  

    因此、LDO 将是冗余电源轨、这意味着它们必须具有 LDO 2.2µF 输入+输出电容。 但是、客户可以在器件通过 I2C 上电后禁用 I2C。 如果系统中有任何可能、他们也可以将其用于其他外设。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    感谢您的答复。

    我有点困惑、因为 TPS65036502只有一个3.3V 电压轨。 (LDO)是不是错了?

    无论如何、请再次检查、TPS65036502可以与 AWRL6432配合使用、对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我有点困惑、因为 TPS65036502只有一个3.3V 电源轨。 (LDO)是不是错了?

    是 TPS65036502有一个配置为3.3V 且已启用的 LDO。  

    [报价 userid="597685" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445437/tps650362-q1-tps65036x-q1-variant/5546970 #5546970"]请再次核对、无论如何、TPS65036502可与 AWRL6432配合使用、对吗?[/QUOT]

    是的、它可以使用。 但正如我之前解释 的那样、 TPS65036503 针对 AWRL6432定义、BUCK1 3.3V、BUCK2 1.8和 BUCK3为1.2V、这被视为足以满足所有系统电源要求并为此禁用 LDO。  

    但是、在您的应用中、如果需要5V 电压、则可以使用 TPS65036502。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    感谢您的答复! 我明白了!