This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:最大占空比的偏差

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444681/tps92200-deviation-of-max-duty

器件型号:TPS92200

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我想知道当 Vin 为10.8V 时在最坏的情况下考虑偏差时可以输出多大的电压。
在数据集的第6.6节中、我可以看到最大占空比定义为99%。 但99%仅是典型值、没有描述最小值。
我认为、如果两个值都有独立的偏差、则可以通过使用 TMIN_OFF 的最大值和 Tmax_ON 的最小值来计算此值(如果两个值都有比例关系、则  可以使用这两个值的最差比率)。

此致、

YTK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaka、  

    很高兴为您提供帮助!  

    实际上、TON/PWM toff 时间与最大占空比无关。 如果使用正常设计、最大占空比无法达到99%。 在 TPS92200中、频率将自动扩展开关 频率、以达到非常接近 VIN 的 VOUT。 因此、EC 表仅显示99%。  

    您能否请分享一下您的终端设备应用和运行速率?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复。
    我知道、在 VOUT 非常接近 VIN 的情况下、TPS92200可以通过扩展 ON tme 自动扩大开关频率
    但使用  Tmax_ON (typ 6.6us)和 TMIN_OFF (typ 65ns)计算占空比99%、对吧? 6.6us/(6.6us+65ns) x 100 = 99[%]
    如果正确、则  使用 TMIN_OFF 的最大值和 Tmax_ON 的最小值来计算最大占空比的最小值(如果两个值都有比例关系、则  可以使用两个值的最差比率)。
    总之、我想知道在考虑 TPS92200电气特性的各种偏差的情况下可保证多大的占空比。
    请你告诉我保证多少税? 如果是99%、我会很开心。

    谢谢、此致、
    YTK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YTK:

    我们稍后会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaka、  

    我已经和我们的设计团队进行了核实。 提供了最大占空比98.5%的最小值。 就像您提到的、它是通过最大导通电阻和最小关断来计算的。  

    您能请分享一下 EE 吗? 我们真正想了解为什么此应用的 VOUT 如此接近 VIN。

    谢谢!  

    此致!  

    约翰!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复。 我真的很感激。
    关于终端设备、我不能告诉您我们现在将发布哪种产品、因为这是  针对未来产品的 LED 驱动电路的可行性研究。

    谢谢、此致、
    YTK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaka、  

    明白了! 感谢您再次联系我们!

    此致!  

    John。