This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:电荷泵的负载电流范围

Guru**** 2766515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446054/tps65185-load-current-range-of-charge-pump

器件型号:TPS65185

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们为10.3英寸 EPD 显示屏使用 TPS651851 PMIC。 显示屏负栅极电源的最大电流消耗为17.13mA。 和 TPS651851的数据表中提到的最大负载电流为15mA。 是否可以通过增大驱动电容器值来增大电荷泵的负载电流?  

此致、

Monisha M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monisha:  

    遗憾的是、无法增加电荷泵的负载电流。 最大值与数据表15 mA 中规定的值相同。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Monisha M.